This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:DRE 上的 SNR、使用2.5K Ω 输入阻抗禁用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1126358/tlv320adc5140-snr-at-dre-disabling-with-2-5kohm-input-impedunce

器件型号:TLV320ADC5140
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140

您好!

我们的客户正在调查 TLV320ADC5140 SNR 性能。

查看10KHz 输入阻抗设置下的数据表规格时、DRE 使能为117dB、禁用为108dB。

在2.5K 欧姆设置下、DRE 的性能为119dB、但在禁用 DRE 时没有规格。

我们可以预期它可能是110dB 吗?

另一个好奇心是、在 TLV320ADC6140中、DRE 禁用 SNR 的额定值为2.5k Ω、而不是 TLV320ADC 5140等10k Ω 条件。

这是拼写错误还是预期的差异条件?

此致、

Mochizuki

TLV320ADC5140 SNR

TLV320ADC6140 SNR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320ADC5140:禁用 DRE 时2.5k Ω 阻抗的典型 SNR 为107dB 至108dB ( TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、FS = 48kHz、32位音频数据、BCLK = 256×FS、TDM 受控模式、PLL 开启、  选择 IN1差分输入、交流信号对地短路、DRE 禁用、0dB 通道增益)

    TLV320ADC6140:在 DRE 禁用且通道增益为0dB 和12dB 的情况下、提及2.5kOhm 阻抗的 SNR。 这是预期的。

    希望这能解决您的问题!

    此致、

    Sakshi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakshi、

    感谢您提供信息。

    我们注意到、在这个2.5Kohm 设置中、DRE 的 SNR 性能改进为11dB - 12dB 范围。

     

    此致、

    Mochizuki