This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4916:改善失真和异常声音

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1125373/lm4916-to-improve-distortion-and-abnormal-sound

器件型号:LM4916

专家您好!

我们的客户正在测试此器件以与 NJM2076M 进行比较。

他们在音频频率为300Hz~3KHz、音频级别2和级别5的条件下观察到异常声音。

在这种情况下、我们的器件失真比竞争对手的器件高。

因此、他们希望查看原理图并从该部件中消除这种异常声音。

请检查并提供反馈?

1.原理图审阅

2.这种异常声音的根本原因是什么?

解决这个问题的解决方案是什么?  

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否分享有关失真的更多详细信息?

    • 您能否分享良好和异常声音的示波器捕获?
    • 如果您可以添加这些信号的 FFT、它将有助于识别它是整体噪声还是所播放信号的失真
    • SE 和 BTL 模式上是否都观察到失真?

    关于原理图、请查看:

    • 您的原理图建议同时使用 SE 和 BTL 模式。 您能否确认您仅使用一个通道用于 SE 模式(耳机)?
    • 对于 SE 模式、也许您应该按照建议在输出上添加交流耦合电容?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    请参阅您要求的以下信息和我的其他查询。

    1.您能否分享良好和异常声音的示波器捕获?
    =>我没有得到一个捕获文件。 但这里是扬声器的录制文件(400Hz 输入信号)、用于比较 LM4916与 NJM2076M。

       它们使用8欧姆扬声器。

       e2e.ti.com/.../Competitor-_2D00_-NJM2076M.m4ae2e.ti.com/.../LM4916.m4a


    如果您可以添加这些信号的 FFT、它将有助于识别它是整体噪声还是所播放信号的失真

    =>他们没有数据。


    在 SE 和 BTL 模式下都观察到失真吗?

    =>它们只使用 BTL 模式。

       尽管 SE 路径在原理图中、但它们不使用 SE。


    您的原理图显示使用的是 SE 和 BTL 模式。 您能否确认您仅使用一个通道用于 SE 模式(耳机)?

    =>请参考我对项目3的回答。

    *我的请求。

    原理图中是否有任何调试点可改善失真?

    如果您有任何参考资料、请告诉我。

    我将拜访我们的客户并进行检查。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    根据记录、LM4916的输出似乎已饱和。
    我认为值得获取电波形的捕获来验证 这一点。

    对于 NJM 器件、工作电压范围更大、也许客户尝试推送比 LM4916额定电压更高的电压电平?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师