This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:散热器出现故障(是的、错误的)

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1123167/tpa3255evm-heat-sink-faulty-yes-srsly

器件型号:TPA3255EVM

当我从 EVM 上拔下散热器时、我发现它没有正确加工、并且它与芯片之间有如此宽的空间、使得散热器化合物未接触(因此芯片可能过热)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您能否拍摄故障散热器的图片?

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.dropbox.com/s/jsre593ilav3ibv/EVM1.jpg?dl=0

    https://www.dropbox.com/s/rrlj5t7lrjsh4kb/EVM2.jpg?dl=0

    https://www.dropbox.com/s/u8alarwbzd0an69/EVM3.jpg?dl=0

    您可以看到、散热器化合物甚至没有从滴滴滴的位置扩散、只有美元接触的峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      对此我们感到抱歉、似乎制造方面做得不好、传热胶的扩散不均匀、导致了这一问题。 散热器本身不应该是问题、您可以从下图中看到、散热器上的散热焊盘与桥臂底部之间只有1mm 的距离。 我们的器件高度应在1mm 到1.2mm 之间。 也许您可以在器件顶部重新涂抹导热胶、这样可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用散热器化合物(*不是*一种"胶水")已有40年了、从未听说过使用它来填充160立方毫米的空间(在所有3个平面中)。  它用于填充 微小的空隙。  这不是一个好的解决方案。  

    再加上有多少这样的 EVM、它是否会使其他 EVM 过早发生故障(并损害产品/制造商的声誉)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="529293" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/112347/tpa3255evm-heater-sink-fault-yes-srly /4170710#4170710"]使用它填充160立方毫米的空间

      我是否可以知道我们如何计算该值?  

      实际上、我想说的是、当散热器像下图那样安装在 PCB 上时、蓝色线是散热器支脚所在的 PCB。 红色区域表示器件、该区域的高度仅为1mm。 但我们的器件高1mm 至1.2mm、因此散热器应始终靠近我们的器件按压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    160mm^3 = 10mm x 16mm X 1mm 间隙(芯片顶部和散热器之间的间隙、我在前面提到过)。

    正确焊接所有组件(因为我没有焊接任何组件)后、芯片尺寸为10mm x 16mm、芯片和散热器之间仍然有1mm 的间隙。   

    散热器化合物没有扩散、因为存在如此大的间隙。   散热器化合物 不是为了填补这样的间隙、而是为了填补非常小的间隙。

    正如您所说的:>>因此散热器应始终靠近我们的设备按下<<并且使用了其中的几个 EVM,这一个非常不同,并且不会靠近设备按下。  

    如果我错了、请纠正我的问题、但我认为在这个比例的 PCB 和封装中、1mm 不是"靠近我们的器件"。

    我必须加工的散热器与我尝试过的其他散热器一样正确安装、所以我认为工厂散热器是坏的。  我给您发送了一张图片、您可以看到应该接触的区域不太明显(不太高?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我们的器件高度为1mm 至1.2mm、散热器高度应为1mm、因此通常我们的器件和散热器之间不应有空间。 但根据您的描述、此散热器似乎有一些问题、可能高于规格。 很抱歉。 我们尚未收到有关此故障的其他报告、将继续对此进行检查。