当我从 EVM 上拔下散热器时、我发现它没有正确加工、并且它与芯片之间有如此宽的空间、使得散热器化合物未接触(因此芯片可能过热)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我从 EVM 上拔下散热器时、我发现它没有正确加工、并且它与芯片之间有如此宽的空间、使得散热器化合物未接触(因此芯片可能过热)。
https://www.dropbox.com/s/jsre593ilav3ibv/EVM1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rrlj5t7lrjsh4kb/EVM2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u8alarwbzd0an69/EVM3.jpg?dl=0
您可以看到、散热器化合物甚至没有从滴滴滴的位置扩散、只有美元接触的峰值。
你(们)好
[引用 userid="529293" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/112347/tpa3255evm-heater-sink-fault-yes-srly /4170710#4170710"]使用它填充160立方毫米的空间我是否可以知道我们如何计算该值?
实际上、我想说的是、当散热器像下图那样安装在 PCB 上时、蓝色线是散热器支脚所在的 PCB。 红色区域表示器件、该区域的高度仅为1mm。 但我们的器件高1mm 至1.2mm、因此散热器应始终靠近我们的器件按压。

160mm^3 = 10mm x 16mm X 1mm 间隙(芯片顶部和散热器之间的间隙、我在前面提到过)。
正确焊接所有组件(因为我没有焊接任何组件)后、芯片尺寸为10mm x 16mm、芯片和散热器之间仍然有1mm 的间隙。
散热器化合物没有扩散、因为存在如此大的间隙。 散热器化合物 不是为了填补这样的间隙、而是为了填补非常小的间隙。
正如您所说的:>>因此散热器应始终靠近我们的设备按下<<并且使用了其中的几个 EVM,这一个非常不同,并且不会靠近设备按下。
如果我错了、请纠正我的问题、但我认为在这个比例的 PCB 和封装中、1mm 不是"靠近我们的器件"。
我必须加工的散热器与我尝试过的其他散热器一样正确安装、所以我认为工厂散热器是坏的。 我给您发送了一张图片、您可以看到应该接触的区域不太明显(不太高?)