This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:音频信号输入引脚的偏置电压

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1126270/tpa3116d2-bias-voltage-at-the-audio-signal-input-pin

器件型号:TPA3116D2

大家好、

在数据表中、引脚 RINP、RINN、LINP、Linn 的偏置电压为3V。


我们的一位客户设计了电源电压范围为12V~24V 的电路板、即 PVCC、AVCC 为12V~24V。放大器芯片的增益设置为固定32dB。电路板工作正常。

但在电源电压为12V 的情况下、测量引脚 RINP、RINN、LINP、Linn 上的直流电压。 发现它们的直流电压大约为2V、而不是数据表中所示的3V。 这是可以的吗? 为什么它与数据表不一致?

我还要求这位客户测试输入端的偏置电压、以获得不同的电源电压。 如下图所示:

 分别提供12V、15V、18V 和24V 电压时、测得的音频输入引脚的偏置电压。

您可以测量 EVM 板吗? 查看 EVM 板是否有相同的行为?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    Vbias 是用于为输入电容器充电的内部电源。 当器件加电时、器件内部 Vbias 将在极短的时间内为输入电容器充电至大约3V。

    它们应检查输入引脚侧的 Vbias。

    对于客户应用、他们不需要考虑 Vbias。

    客户是否遇到任何问题?  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    [~用户 id="404981" URL"支持/audio-group/audio-f/audio-forum/1126270/tpa3116d2-bias 电压-at-audio-signal-input-pin/4177556#4177556"]他们应检查输入引脚侧的 Vbias。[/quot]

     应  测量哪个引脚?  客户测量的引脚为 RINP、RINN、LINP、Linn。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    是的、测量  RINP、RINN、LINP、Linn 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    客户实际上正在测量这些引脚。 是什么导致测量 值与数据表不一致? 这是正常行为吗? 音频输入引脚的偏置电压与电源电压之间是否存在关系?

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    客户 是否遇到任何问题?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Derek:

    客户描述电路板工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    因此对应用没有任何影响。 关键点是 Vbias 在上电时会为输入电容器充电、因此输入电容器不匹配可能会导致杂音。