This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M-Q1:SCLK 和 MCLK 连接在一起、可以吗?

Guru**** 2532640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128201/tas5760m-q1-sclk-and-mclk-are-connected-together-is-it-ok

器件型号:TAS5760M-Q1

你(们)好  

   在客户的硬件原理图中、SCLK 和 MCLK 连接在一起。 没关系吗? 有问题吗? PCB 尚未恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,下雨

    在您发布的图片中、SCLK 和 MCLK 需要满足 表中的对应关系。 从表中我们可以看到 、没有两个系数相同的情况、因此如果两个系数短路、则会报告时钟误差。

    BR。

    魏秋。