请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM1820 您好 TI 团队,
我的 KMM 有新的演讲者项目。 他们希望使用 PCM1820、但以下问题需要您的帮助。
1、输入中只有2Vrms 典型值、他们希望知道最小值和最大值。
2,有些表标记为“保留”,这是否意味着客户无法使用它?

3、客户希望在从模式下使用它、如何设置 md0、MD1引脚和任何其他引脚需要设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.