This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:PCM1820-技术问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1129939/pcm1820-pcm1820-technical-problems

部件号:PCM1820

您好 TI 团队,

我的 KMM 有新的演讲者项目。 他们希望使用 PCM1820、但以下问题需要您的帮助。

1、输入中只有2Vrms 典型值、他们希望知道最小值和最大值。

         

2,有些表标记为“保留”,这是否意味着客户无法使用它?

3、客户希望在从模式下使用它、如何设置 md0、MD1引脚和任何其他引脚需要设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在几小时内作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.2vrms 将产生满量程数字数据。 任何较大的值都应导致输出削波。

    2.不应使用保留的组合。

    将从器件的 MsZ 引脚设置为低电平。

    此外 、md0 PIN 将抽取滤波器设置为从模式

    MD1在从模式下启用 DRE

    FMTO 在受控模式中设置 I2S/TDM