This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:以低输出功率回放时变得非常热

Guru**** 2537810 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1124519/tas5805m-become-very-hot-when-playback-at-low-output-power

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

尊敬的 SIR/MDM:

我们已将 TAS5805M 用于条形音箱并投入生产将近一年。

最近、我们发现 TAS5805M 会升高温度(>120°C)、直到触发过热保护并切断输出。 此问题间歇性发生。

测试步骤:

1.为 TAS5805M 的 PVDD 和 DVDD 加电。

2A。 PDN 通过 DVDD 从低电平变为高电平。 在 PDN 为高电平5秒后发送 I2C 数据。

2b. PDN 从低电平变为高电平(由控制器控制)。  在 PDN 为高电平后的200ms 内发送 I2C 数据。

在 I2S 稳定后、将配置参数写入 TAS5805M。

4.以大约10W~15W (中等音量)的功率回放 TAS5805M 上的音频。

5.测量 TAS5805M 封装上的温度并观察到。

观察和故障排除:

-我们发现 使用 PDN 的步骤2a 很容易重现过热问题。

-到目前为止、我们无法使用  PDN 的步骤2b 重现过热问题。

-同一电路板将 在更多时间内正常运行。  同一电路板的故障率大约为5次测试中的1~2 μ s。

-播放过程中,如果没有问题,表面温度约为36摄氏度。

-在回放过程中、当出现过热问题时、表面温度将在连续回放后的2~3 min 内从36°C 增加到120°C。

-如果没有回放、TAS5805M 的温度正常。

-播放停止时,温度也会恢复正常。

-向 TAS5805M 写入参数时,我们没有看到 I2C 总线上的任何 ACK 问题。

-在过热保护切断 TAS5805M 后、关闭 PVDD 和 DVDD、然后重新加电可能不会发生问题。

其他信息:

- TAS5805M 的数据表仅规定了 PDN 高电平到 I2S 以及 I2C 之间的最短5ms。  

-在我们的设计中,对于上述步骤2a 和2b,在 PDN 为高电平后 I2S 大于100ms。

-我们在板上使用了三个 TAS5805M、其中一个用于中频(20Wx2)、一个用于高频扬声器(10Wx2)、另一个用于低音炮(40Wx1)。 PDVDD = 24V。

-只有中档 TAS5805M 才会出现此问题。

可能的解决方案:

我们更改了控制器固件、将 PDN 拉至低电平、然后再次拉至高电平、然后再将参数写入 TAS5805M。 这样、PDN 的低电平到高电平直到 I2C 参数配置发生的时间大于200ms 且小于1s。

到目前为止、我们无法重现此控制器固件的过热问题。

问题:

我们相信、在步骤2a 和2b 中、PDN 的启动顺序都是正确的。 我们想知道 TAS5805M 过热的根本原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     这是一个非常有趣的问题。 根据您目前的描述、我唯一可以想到的原因是 在您的步骤2a 中、I2C 代码无法以某种方式正确写入器件。  

     我想仔细检查两件事:

     首先、当器件温度异常升高 并触发 OT 时、我们是否已经在这种情况下测试了输出功率? 我们能否确保它仍在10W 到15W 之间? 不高多少?

     其次、如果我们可以确保输出功率不会发生太大的变化、仍然在10W 到15W 范围内、我建议我们测试输出 PWM 频率。 如果频率异常 低、也会导致 OT 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我们确信 I2C 数据没有问题、因为我们在 I2C 总线上没有看到任何 NACK。

    但是、我们没有回读 I2C 数据、因此无法判断数据是否已正确写入 TAS5805M。

    1) 1)我们没有实际测量功率输出、在中音设置的测试期间、我们"听"了相同的歌曲。 从歌曲的响度来看、我们没有听到阶跃2a 和2b 之间明显的响度差异。

    2) 2)良好和故障 IC 的 PWM 频率均未发生变化、均为768KHz。

    我们怀疑旧 PCBA 和新 PCBA 之间的电容器大小可能会发生变化 、因此我们在两个电路板之间交换了 TAS5805M。 结果是 TAS5805M 之后出现过热问题。

    以下是换用测试中使用的两个 IC。

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      从标记中可以看出、没有明显的问题、所有问题都是正常的 TAS5805器件。 左侧的"无问题"器件、您的意思是、无论您使用2a 或2b 序列、温度都将始终正常、对吧?

      您手头上是否有 TAS5805 EVM? 您是否有机会在 EVM 上放置 OT 器件并进行一些尝试? 我们能否在 EVM 上重现此 OT 故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    是的、"无问题"器件具有正常温度、步骤2a 和2b。

    无法将"有问题"器件放在 EVM 上、因为我们需要将 EVM 用于其他项目。

    我们今天将进行更多的交换测试。 我将向您提供有关问题是否会随 TAS5805M 而出现的最新结果。

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      谢谢您、如果您有其他问题、请告诉我。 如果我们可以确定问题出在器件上、您可能可以向我们发送有问题的器件、我们将尝试执行一些测试。 您可以通过以下电子邮件联系:

    jesse-ji@ti.com

    wei-qiu@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我们仍然无法确定根本原因。

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      如前所述、如果我们可以确保问题出在设备上、请联系我提供的电子邮件地址、并将故障设备发送给我们。 我们将尝试进行一些分析。 谢谢你。