主题中讨论的其他器件: TAS5805
尊敬的 SIR/MDM:
我们已将 TAS5805M 用于条形音箱并投入生产将近一年。
最近、我们发现 TAS5805M 会升高温度(>120°C)、直到触发过热保护并切断输出。 此问题间歇性发生。
测试步骤:
1.为 TAS5805M 的 PVDD 和 DVDD 加电。
2A。 PDN 通过 DVDD 从低电平变为高电平。 在 PDN 为高电平5秒后发送 I2C 数据。
2b. PDN 从低电平变为高电平(由控制器控制)。 在 PDN 为高电平后的200ms 内发送 I2C 数据。
在 I2S 稳定后、将配置参数写入 TAS5805M。
4.以大约10W~15W (中等音量)的功率回放 TAS5805M 上的音频。
5.测量 TAS5805M 封装上的温度并观察到。
观察和故障排除:
-我们发现 使用 PDN 的步骤2a 很容易重现过热问题。
-到目前为止、我们无法使用 PDN 的步骤2b 重现过热问题。
-同一电路板将 在更多时间内正常运行。 同一电路板的故障率大约为5次测试中的1~2 μ s。
-播放过程中,如果没有问题,表面温度约为36摄氏度。
-在回放过程中、当出现过热问题时、表面温度将在连续回放后的2~3 min 内从36°C 增加到120°C。
-如果没有回放、TAS5805M 的温度正常。
-播放停止时,温度也会恢复正常。
-向 TAS5805M 写入参数时,我们没有看到 I2C 总线上的任何 ACK 问题。
-在过热保护切断 TAS5805M 后、关闭 PVDD 和 DVDD、然后重新加电可能不会发生问题。
其他信息:
- TAS5805M 的数据表仅规定了 PDN 高电平到 I2S 以及 I2C 之间的最短5ms。
-在我们的设计中,对于上述步骤2a 和2b,在 PDN 为高电平后 I2S 大于100ms。
-我们在板上使用了三个 TAS5805M、其中一个用于中频(20Wx2)、一个用于高频扬声器(10Wx2)、另一个用于低音炮(40Wx1)。 PDVDD = 24V。
-只有中档 TAS5805M 才会出现此问题。
可能的解决方案:
我们更改了控制器固件、将 PDN 拉至低电平、然后再次拉至高电平、然后再将参数写入 TAS5805M。 这样、PDN 的低电平到高电平直到 I2C 参数配置发生的时间大于200ms 且小于1s。
到目前为止、我们无法重现此控制器固件的过热问题。
问题:
我们相信、在步骤2a 和2b 中、PDN 的启动顺序都是正确的。 我们想知道 TAS5805M 过热的根本原因是什么。