This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:test1和 Test2引脚功能

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2, TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1130505/tpa6133a2-test1-and-tes2-pins-function

器件型号:TPA6133A2
主题中讨论的其他器件:TPA6130A2

您好!

在长 LT 情况下、我们尝试开发 TPA6130A2和 TPA6133A2双支持 PCB 设计。

TPA6130A2的情况下、TPA6133A2 Test1和 Test2引脚被分配 SCL 和 SDA 引脚。

 

在 PCB 中、这些引脚连接到处理器的 I2C 端口。

在 TPA613x 加电初始化期间、这些端口会根据硬件模式 TPA6133A2 的要求、保持高电平以确保针对测试1和测试2引脚的上拉电阻。

一段时间后、处理器尝试写入 I2C 音量值和回读寄存器值、如果成功完成此过程、器件应处于 SW 模式 TPA6130A2并将运行。

 

问题是、器件初始化后、如果我们从 Test1和 Test2引脚向 TPA6133A2硬件模式器件写入 I2C 卷值、器件将忽略此 I2C 数据? 或者该系列器件将作为 SW 器件进行响应?

此致、

Mochizuki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

      TPA6133A2上的 Test1和 Test2引脚 是工厂测试引脚、发送 I2C 信号不应干扰 您正在执行的正常操作。 此外、对于     TPA6130A2、您在 TPA6133A2上使用的2.2k 上拉电阻对于 I2C 信号也是可以的。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arsh、   

    感谢您的快速确认回复。

    我们的客户将运行 ES 验证以确认功能。

    如果成功完成、此设计将通过替代使用 TPA6130A2来帮助解决 TPA6133A2的交付问题。

    此致、

    Mochizuki