主题中讨论的其他器件:TPA6130A2、
您好!
在长 LT 情况下、我们尝试开发 TPA6130A2和 TPA6133A2双支持 PCB 设计。
TPA6130A2的情况下、TPA6133A2 Test1和 Test2引脚被分配 SCL 和 SDA 引脚。
在 PCB 中、这些引脚连接到处理器的 I2C 端口。
在 TPA613x 加电初始化期间、这些端口会根据硬件模式 TPA6133A2 的要求、保持高电平以确保针对测试1和测试2引脚的上拉电阻。
一段时间后、处理器尝试写入 I2C 音量值和回读寄存器值、如果成功完成此过程、器件应处于 SW 模式 TPA6130A2并将运行。
问题是、器件初始化后、如果我们从 Test1和 Test2引脚向 TPA6133A2硬件模式器件写入 I2C 卷值、器件将忽略此 I2C 数据? 或者该系列器件将作为 SW 器件进行响应?
此致、
Mochizuki