This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB2-EVM:PurePath 控制台3的 EVM 应用访问

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131339/pp-salb2-evm-evm-apps-access-for-purepath-console-3

器件型号:PP-SALB2-EVM

我购买了 PP-SALB2-EVM、希望这会自动触发 PurePath Console 3以允许访问 EVM 应用、但在登录时不会显示。 是否有人可以授予访问权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du Lo:

    请等待 TI 员工于9月6日星期二休假回来访问 PPC3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du Lo:

    我已授予您访问 PPC3的权限、您还应收到一封电子邮件确认函。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon、

    登录 TI 回答论坛时遇到问题、我会不断收到以下消息:

    访问被拒绝

    您无权访问"http://login.ti.com/idp/startSSO.ping?"该服务器上。

    参考#18.6d3b2f17.1662480794.339940b

    此外、我仍然无法访问 使用我要使用的扬声器调优放大器所需的应用程序。   

    我需要访问  

    请帮助! 我运行低导通时间来完成这一操作。

    谢谢!
    DU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du:

    您现在应该可以访问学习板、这样可以解决您的问题吗? 此外、公司防火墙可以阻止访问、请尝试使用不同的网络(公司 VPN 之外)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon、

    我看到了确认电子邮件并登录以进行检查。 它现在显示、我正在安装它。

    关于登录错误、我没有公司防火墙。 我还尝试了不同的浏览器。 我过去注意到不同的浏览器似乎具有不同的行为、例如、我无法使用 Chrome 或 Firefox 下订单、但当我尝试使用 Edge 时、它可以正常工作。 我认为网站兼容性存在一些问题。

    谢谢!