请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PP-SALB2-EVM 我购买了 PP-SALB2-EVM、希望这会自动触发 PurePath Console 3以允许访问 EVM 应用、但在登录时不会显示。 是否有人可以授予访问权限?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我购买了 PP-SALB2-EVM、希望这会自动触发 PurePath Console 3以允许访问 EVM 应用、但在登录时不会显示。 是否有人可以授予访问权限?
您好 Daveon、
参考#18.6d3b2f17.1662480794.339940b
此外、我仍然无法访问 使用我要使用的扬声器调优放大器所需的应用程序。

我需要访问