大家好、
我附上了我们希望实现的目标图。 此图来自"TLV320AIC3204应用参考指南" SLAA557.pdf

因此、我们有2个麦克风(LMIC+、LMIC-和 RMIC+、RMIC-)、它们设置为输入的差分配置。 忽略1个单端立体声输入(R_BP 和 L_BP)-我们不使用它。
设置应该是回送设置、其中2个差分麦克风输入位于(对于左麦克风、IN2_L 和 IN2_R;对于右麦克风、IN1_R 和 IN1_L)应通过 DAC 处理块进行路由。 当前使用 PRB_P8 DAC 模式。 我们将启用自适应滤波器模式并相应地设置缓冲器。 输出路由应进入 LOL 和 LOR。
我附加了之前从 pdjuandi 修改的环回设置。 只需确保我更改了正确的寄存器。
如果我们要环回2个差分输入、是否有人能够显示路由的正确配置设置?
谢谢!