This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:针对2个差动输入的正确路由设置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131641/tlv320aic3204-correct-routing-setup-for-2-differential-inputs

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、

我附上了我们希望实现的目标图。 此图来自"TLV320AIC3204应用参考指南" SLAA557.pdf

因此、我们有2个麦克风(LMIC+、LMIC-和 RMIC+、RMIC-)、它们设置为输入的差分配置。 忽略1个单端立体声输入(R_BP 和 L_BP)-我们不使用它。

设置应该是回送设置、其中2个差分麦克风输入位于(对于左麦克风、IN2_L 和 IN2_R;对于右麦克风、IN1_R 和 IN1_L)应通过 DAC 处理块进行路由。 当前使用 PRB_P8 DAC 模式。 我们将启用自适应滤波器模式并相应地设置缓冲器。 输出路由应进入 LOL 和 LOR。

我附加了之前从 。 只需确保我更改了正确的寄存器。

如果我们要环回2个差分输入、是否有人能够显示路由的正确配置设置?

谢谢!

e2e.ti.com/.../Loopback.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我认为我的答案可能是正确的。 希望确保路由中没有任何其他需要更改的内容。

    #将 IN2L 路由至具有20K 输入阻抗的 LEFT_P
    宽30 34 00 08
    编号
    #将 IN2R 路由到具有20K 输入阻抗的 LEFT_M
    宽30 36 00 08

    #将 IN1L 路由到具有20K 输入阻抗的 Rright_P
    宽30 34 00 02
    编号
    #将 IN1R 路由到 RIGHT _M、输入阻抗为20K
    宽30 36 00 02

    它是否如此简单?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    请等待我们的 TI 工程师从工作假期返回星期二。 9月6日回答您的问题。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 IN2L/R 至左侧 ADC:

    W 30 34 20 (IN2L 20K 至左 MICPGA 正极端子)

    W 30 36 20 (IN2R 20K 至左 MICPGA 负极端子)

    对于 IN1L/R 至右侧 ADC:

    W 30 37 80 (IN1R 20K 至右 MICPGA 正极端子)

    W 30 39 20 (IN1L 20K 至右 MICPGA 负极端子)

    为了供您参考、当有2个字节的数据时、第二个字节是下一个寄存器数据。

    例如:  

    #将 LDAC/RDAC 路由到 HPL/HPR
    宽30 0c 08 08

    寄存器地址0C 之后的前08个数据是 HPL 设置的数据、后08是地址0D 的数据、是 HPR 设置的数据。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了-明白了。 出于某种原因、我的脑海中肯定会出现一些倒退的事情-感谢您的解释。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否仔细检查此路由以确保我没有遗漏任何内容? 我们在原型中运行该芯片、但无法获得任何音频输出。 我想知道我是否错过了任何额外的路由。 我已附加我们的回送文件。

    e2e.ti.com/.../8080.Loopback.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确地遵循了文档、我认为我的问题可能是将 HPL 和 HPR 路由设置为不包含该路由、因为我们不使用耳机输出。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器看起来正确、请检查所有时钟是否仍在运行、您正在检查正确的输入和输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 -将进一步了解时钟。