This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203EVM-K:D 类模式、无单通道。

Guru**** 1709640 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TLV320DAC3203EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059473/tlv320dac3203evm-k-class-d-mode-no-single

器件型号:TLV320DAC3203EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3203

大家好、

在测试 TLV320DAC3203 D 类模式时、
通过 INL/INR 输入正弦波信号、
和测量输出 HPL/HPR 没有信号输出。
当设置更改为 AB 类模式时、
具有信号输出。
什么设置为 D 类模式并导致无信号输出?

下面的测试针对 TLV320DAC3203EVM-K、选择直接模拟旁路模式设置(如图001)、然后使用音频输出到页面。
耳机输出可修改 D 类模式和 AB 类模式功能(如图002)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已要求我的同事看看您的问题。 您将在一天或两天内收到回复。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    D 类模式应在并行模式下使用、即负载连接在 HPL 和 HPR 之间、而不是从每个输出到 GND 的单端负载。
    您是否在测试期间连接了负载? 还是只使用示波器检查输出?

    我将再次检查我的侧边的功能、并在本周结束时返回一些测试结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号通过 INL 点输入、输出通过 HPL 信号测量(图001)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请尝试使用应用参考指南第4.6节: https://www.ti.com/lit/ug/slau434a/slau434a.pdf#page=79&zoom=100,0,824中的代码配置器件

    请注意、几乎在末尾有一个断点、代码正在关闭器件电源、请勿将该器件包含在此测试中。

    我使用此配置试用了 EVM、并成功看到了 D 类输出:

    我注意到 GUI 未立即更新所有控件、一些控件也要求您更改 R 或 L 通道、这可能会错过 GUI 的功能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何从 GUI 进行设置?
    测量图中的信号输入端点是哪个端点?
    哪个端点测量输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以从 GUI 中尝试以下操作:

    1. 将 EVM 连接到 USB
    2. 执行 TLV320DAC3203 GUI
    3. 单击"命令行界面"
    4. 将随附的 cfg 代码粘贴到命令缓冲区中
    5. 单击"Execute Command Buffer"
    6. 此时应启用 D 类输出。

    输入通过 USB (I2S 接口)从 PC 输出
    您可以将示波器连接到 T18和 TP19。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../DAC3203_5F00_Class_2D00_D.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么无法调整 HPL 和 HPR PGA 增益的输出?

    是否有办法修改 DAC3203_Class-D.cfg 以使用 INL 或 INR 输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yan-Hao、

    PGA 增益适用于模拟 HPx 输出、因此该增益不适用于 D 类输出。 如果您需要增益控制、可以使用 DAC 数字增益。

    D 类输出基本上取自 DAC 脉冲序列、如本 应用手册第2.2.2.3节所述、这意味着数据始终来自无法从模拟输入路由的 DAC。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    如果我将输出从 D 类更改为 AB 类、能否调整 HPL 和 HPR PGA 增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yan-Hao、

    是的、您还可以从模拟输入进行路由。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    当我们使用 DAC 播放数字1kHz 正弦波时、我们发现出现了噼啪声。 是什么导致了这种情况?
    DAC3203_pop_noise.cfg 是我们在 TLV320DAC3203中的设置和硬件电路
    (MCLK:4.3MHz、采样率:12kHz)

    e2e.ti.com/.../DAC3203_5F00_pop_5F00_noise.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yan-Hao、

    如果这与原始问题无关、我建议您打开一个新主题、以便更好地跟进。

    弹出发生在什么时刻? 是在初始化期间吗? 还是正弦音调开始时?

    您可以考虑按照应用参考指南第2.2.2.1节 https://www.ti.com/lit/ug/slau434a/slau434a.pdf#page=16中的说明使用 de-pop

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    如果这与原始问题无关、我建议您打开一个新主题、以便更好地跟进。

    ->好的,我将打开一个新的主题以提出问题。

    弹出发生在什么时刻? 是在初始化期间吗? 还是正弦音调开始时?

    ->这种情况发生在正弦波开始之后

    您可以考虑使用应用参考指南一节中所述的去爆音

    ->我正在尝试使用去爆音设置验证此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yan-Hao、

    感谢您提供更多信息。
    如果您对器件配置有任何具体问题、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师