主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3203、
大家好、
在测试 TLV320DAC3203 D 类模式时、
通过 INL/INR 输入正弦波信号、
和测量输出 HPL/HPR 没有信号输出。
当设置更改为 AB 类模式时、
具有信号输出。
什么设置为 D 类模式并导致无信号输出?
下面的测试针对 TLV320DAC3203EVM-K、选择直接模拟旁路模式设置(如图001)、然后使用音频输出到页面。
耳机输出可修改 D 类模式和 AB 类模式功能(如图002)。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在测试 TLV320DAC3203 D 类模式时、
通过 INL/INR 输入正弦波信号、
和测量输出 HPL/HPR 没有信号输出。
当设置更改为 AB 类模式时、
具有信号输出。
什么设置为 D 类模式并导致无信号输出?
下面的测试针对 TLV320DAC3203EVM-K、选择直接模拟旁路模式设置(如图001)、然后使用音频输出到页面。
耳机输出可修改 D 类模式和 AB 类模式功能(如图002)。


尊敬的 Kevin:
请尝试使用应用参考指南第4.6节: https://www.ti.com/lit/ug/slau434a/slau434a.pdf#page=79&zoom=100,0,824中的代码配置器件
请注意、几乎在末尾有一个断点、代码正在关闭器件电源、请勿将该器件包含在此测试中。
我使用此配置试用了 EVM、并成功看到了 D 类输出:
我注意到 GUI 未立即更新所有控件、一些控件也要求您更改 R 或 L 通道、这可能会错过 GUI 的功能。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
尊敬的 Kevin:
您可以从 GUI 中尝试以下操作:
输入通过 USB (I2S 接口)从 PC 输出
您可以将示波器连接到 T18和 TP19。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
您好 Yan-Hao、
PGA 增益适用于模拟 HPx 输出、因此该增益不适用于 D 类输出。 如果您需要增益控制、可以使用 DAC 数字增益。
D 类输出基本上取自 DAC 脉冲序列、如本 应用手册第2.2.2.3节所述、这意味着数据始终来自无法从模拟输入路由的 DAC。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
您好、Ivan、
当我们使用 DAC 播放数字1kHz 正弦波时、我们发现出现了噼啪声。 是什么导致了这种情况?
DAC3203_pop_noise.cfg 是我们在 TLV320DAC3203中的设置和硬件电路
(MCLK:4.3MHz、采样率:12kHz)
您好 Yan-Hao、
如果这与原始问题无关、我建议您打开一个新主题、以便更好地跟进。
弹出发生在什么时刻? 是在初始化期间吗? 还是正弦音调开始时?
您可以考虑按照应用参考指南第2.2.2.1节 https://www.ti.com/lit/ug/slau434a/slau434a.pdf#page=16中的说明使用 de-pop
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师