This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:[TLV320ADCX140] ADC 有时会录制声音、但会间歇性出现问题

Guru**** 2533730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059626/tlv320adc5140-tlv320adcx140-adc-sometimes-record-sound-have-intermittently-problem

器件型号:TLV320ADC5140

大家好、团队成员

我们的工厂报告了此问题、有时记录 wav 文件 间歇性出现问题。

我们使用四个 ADC、一个 ADC 是主 TDM CLK。

当问题发生时、所有 ADC 通道(32插槽)都存在此问题。

我们可以看到数据中存在空白。

请帮您检查。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否为我提供寄存器设置?

    这将有助于为这个问题提供更多的背景。

    此致、

    Carson  

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是主 ADC 寄存器:

    这是三个从 ADC 寄存器:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。 给我一天时间回顾一下这个内容、然后返回给您。

    如果您还没有在出现这些间隙时监控时钟和电源、则还可以查看是否存在任何异常行为。

    最棒的酒店

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器配置可能存在问题。 您以前可能遇到过类似的问题

    感谢你的建议。 我们将重现并监控信号。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我迟到了、但在主配置中、您选择时钟为12.288、而在所有从器件上、它设置为24.756。 校正该问题可能会解决、尤其是因为您需要24.756MHz 位时钟

    此外、我还看到从寄存器0x3C 开始的输入类型在通道方面是不同的、我不知道这是否有目的、但总体原理图可以清晰地显示出来

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的观看。

    到目前为止、我们还没有发现这个问题。 如果稍后发生、我们将再次询问您

    谢谢