This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:DIR9001上升时间和下降时间裕度%

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059080/dir9001-dir9001-rise-time-and-fall-time-margin

器件型号:DIR9001

大家好、

我的客户询问上升时间和下降时间是否有10ns 的裕度、如下面的 DIR9001数据表所示:

它们的时钟源到目前为止不符合规范:

他们需要调整其源极、他们想知道我们如何定义上升和下降电压、例如、何时认为上升已完成? 当达到 VDD 的70%、80%、90%时? 反之亦然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它会在达到此处所示的指定最小值或最大值时出现

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    注意到。  

    还有一个问题、您是否有 DIR9001的短路测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该部件最近才转移到我的团队以提供支持、因此让我向您咨询旧团队。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们目前没有可用的功能。

    此致、

    Carson