请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DIR9001 大家好、
我的客户询问上升时间和下降时间是否有10ns 的裕度、如下面的 DIR9001数据表所示:
它们的时钟源到目前为止不符合规范:
他们需要调整其源极、他们想知道我们如何定义上升和下降电压、例如、何时认为上升已完成? 当达到 VDD 的70%、80%、90%时? 反之亦然。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.