This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSD1793:[DSD1793]有关音频规格扩展技术的查询

Guru**** 2512595 points
Other Parts Discussed in Thread: DSD1793, PCM1792, DSD1792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059468/dsd1793-dsd1793-inquiries-about-audio-spec-extension-technology

器件型号:DSD1793
主题中讨论的其他器件: PCM1792DSD1792

大家好、TI 支持团队

客户正在使用 DSD1793审查产品开发。

该产品是一款高规格便携式 Haedphone AMP、我们收到了有关 DSD1793产品的查询。

如果您查看以下链接的内容、则可以通过扩展 PCM192kHz/24bit 和 DSD 2.8MHz 来支持高达768kHz 的 PCM 和22.6MHz 的 DSD、这是 DSD1793产品的现有规格。

您对该解决方案有什么数据吗?

TI 是否正式支持此解决方案?

DSD1792/1794和 PCM1792/1794产品能否如上所述扩展?

请确认上述内容。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 支持团队

    链路附件缺失、因此将按如下方式提供。

    https://www.phileweb.com/review/article/202004/14/3816_3.html

    请检查。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、 我需要查看此解决 方案是否有任何数据、或者 TI 是否正式支持此解决方案。 我将在接下来的几天内回来。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、您好、IFI 提供的链接上的信息不是 我们的官方数据、 只有 数据表应视为保证性能。 验证团队通常拥有反映在数据表中的官方数据。

    此致、

    Arash