Other Parts Discussed in Thread: DSD1793, PCM1792, DSD1792
主题中讨论的其他器件: PCM1792、 DSD1792
大家好、TI 支持团队
客户正在使用 DSD1793审查产品开发。
该产品是一款高规格便携式 Haedphone AMP、我们收到了有关 DSD1793产品的查询。
如果您查看以下链接的内容、则可以通过扩展 PCM192kHz/24bit 和 DSD 2.8MHz 来支持高达768kHz 的 PCM 和22.6MHz 的 DSD、这是 DSD1793产品的现有规格。
您对该解决方案有什么数据吗?
TI 是否正式支持此解决方案?
DSD1792/1794和 PCM1792/1794产品能否如上所述扩展?
请确认上述内容。
谢谢。
此致、
mj