请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5558 大家好、
客户使用 TAS5558案例1 (图1)通过 SDIN5输入模拟麦克风信号。 当外部声卡更改为(24位48000、如下面的图2所示)(测量的 TAS5558 MCLK 为12.288MHZ、采样率为48kHz)时、功率放大器输出将具有相对固定的频率噪声3-4kHz。
外部声卡更改为(24位44100、如下面的图2所示)(测得的 TAS5558 MCLK 为11.289MHZ、采样率为44.1kHz)而无噪声。
此噪声是否与 TAS5558的寄存器设置有关 ?
图1.
图2.
图3.
0XC5寄存器设置为: D31-D24 0x07
D23-D16 0x01
D15-D8 0x00
D7-D0 0x02
此致、
罗美