This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:使用外部卡拉 OK 智能手机输入时出现问题

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058632/tas5558-issues-when-using-external-karaoke-smartphone-input

器件型号:TAS5558

大家好、

客户使用 TAS5558案例1 (图1)通过 SDIN5输入模拟麦克风信号。 当外部声卡更改为(24位48000、如下面的图2所示)(测量的 TAS5558 MCLK 为12.288MHZ、采样率为48kHz)时、功率放大器输出将具有相对固定的频率噪声3-4kHz。

外部声卡更改为(24位44100、如下面的图2所示)(测得的 TAS5558 MCLK 为11.289MHZ、采样率为44.1kHz)而无噪声。  

此噪声是否与 TAS5558的寄存器设置有关 

 图1.

 图2.

 图3.

0XC5寄存器设置为: D31-D24 0x07

                   D23-D16 0x01

                   D15-D8  0x00

                   D7-D0 0x02

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Amy

       此问题与寄存器设置没有连接。 声卡设置将影响计算机和 EVM 之间的连接。