大家好、
我们的一位客户在使用高通滤波器时遇到以下两个问题:
1、可以写入滤波器寄存器值、但某些值必须写入两次(例如、寄存器65、首次写入0x7E 时读作 ox7f、并且在第二次写入后可以正确读取)。 寄存器的写入顺序完全按照数据表中的顺序操作。 其他寄存器则并非如此。
2.当高通滤波器打开时,噪音明显增加。 滤波器系数的生成方式如下:


上述滤波器系数是否正确生成? 我们如何知道高通滤波器已正确导通?
最后、您能否为客户提供 N0 \ N1 \ D1的默认值
此致、
罗美
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的一位客户在使用高通滤波器时遇到以下两个问题:
1、可以写入滤波器寄存器值、但某些值必须写入两次(例如、寄存器65、首次写入0x7E 时读作 ox7f、并且在第二次写入后可以正确读取)。 寄存器的写入顺序完全按照数据表中的顺序操作。 其他寄存器则并非如此。
2.当高通滤波器打开时,噪音明显增加。 滤波器系数的生成方式如下:


上述滤波器系数是否正确生成? 我们如何知道高通滤波器已正确导通?
最后、您能否为客户提供 N0 \ N1 \ D1的默认值
此致、
罗美
尊敬的 Peter:
客户当前的情况是可以正确读取寄存器值、但开启高通滤波器的指令在第二步中生效(即配置寄存器107)、第三步中的噪声(即配置寄存器12)将显著增大。
具体情况如下:首先在机器上录制声音、然后通过命令写入 N0、N1和 D1、然后将 PAGE 0寄存器107、位 D7-D6设置为11。 在此步骤中、一些录制的声音会被过滤掉、因此我认为这是有效的。 然后、在配置第0页寄存器12的 D7-D4位时、录制的声音比开头的声音更大。
此致、
Amy
尊敬的 Peter:
是的、并且在寄存器12被执行后、噪声会更大。
目标:打开高通滤波器以降低风噪
使用 TIBQ 计算200Hz 高通滤波器的相应系数:N0=0x7E32、N1=0x81CE、N0=0x7C66
2.使用 SecureCRT 发送命令,通过串行端口连接打开高通滤波器
1) 1)写入第1页
SKL_DEVICE -P "0x00、0x01;"
2) 2)负载系数 寄存器 left65-70 L 通道200Hze2e.ti.com/.../200Hz-HPF.wav
SKL_DEVICE -P "0x41、0x32;0x42、0x7e;" N0
SKL_DEVICE -P "0x43、0xce;0x44、0x81;" N1
SKL_DEVICE -P "0x45、0x66;0x46、0x7c;" D1
3) 3)写入第0页
SKL_DEVICE -R "0x00、0x00;"
4) 4)选择使用可编程系数寄存器107
SKL_DEVICE -R "0x6b、0x80;" L 通道
5) 5)启动滤波器寄存器12
SKL_DEVICE -R "0x0c、0xc0;" L 通道
PS:现在我想知道 L 和 R ADC 对应于两个处于不同位置的 MIC、因此一个 MIC 可以打开 HPF、另一个不能打开 HPF。
因此、在该命令中、我配置了 L 通道的系数、但不配置 R 通道的系数。 但目前尚未实现。
3.将录制的声音放入 GoldWave 中查看

此致、
Amy
尊敬的 Peter:

是否有 TIBQ 指南? 客户 反馈、他计算的系数未达到理想效果。
例如、在同一环境中进行测试时、分别打开100Hz、200Hz、400Hz、600Hz 和1000Hz 的高通滤波器。 在未配置寄存器12的情况下、图中显示了与由 TIBQ 计算得出的截止频率相对应的滤波器系数。
在正常状态下、滤波器地址还具有值:N0=7FEA、N1=8016、D1=7FD5。 默认寄存器12为开路、但未配置寄存器107、即0x00。
此致、
Amy
您好、Amy、
附件是一个应用程序。 请注意、它提供了有关配置系数的更多详细信息。
第7节介绍了如何配置编解码器。
https://www.ti.com/lit/an/slaa447/slaa447.pdf
此致。
Peter
尊敬的 Peter:
我是这个问题困扰我的人、我在寻找您的帮助。我不确定我打开高通滤波器的方式是怎样工作的、
我进行了以下验证。
测试背景处于相同的风噪声环境中、播放相同的背景语音、摄像机录制。
更改截止频率系数
我遵循规范:TIBQ 计算得出的 N0、N1、D1系数输入到第1页65~76寄存器、然后分别进行配置
Page0的107寄存器和12寄存器、下面是我的特定输入参数以及不同的输入模式带来了不同的结果:
截止频率=200Hz,输入模式=LSB+MSB
SKL_DEVICE -P "0x00、0x01;"//写入第1页
SKL_DEVICE -P "0x41、0x32;0x42、0x7e;0x47、0x32;0x48、0x7e;"//N0=0x7e32
SKL_DEVICE -P "0x43、0xce;0x44、0x81;0x49、0xce;0x4a、0x81;"//N1=0x81ce
SKL_DEVICE -P "0x45、0x66;0x46、0x7c;0x4b、0x66;0x4c、0x7c;"//D1=0x7c66
SKL_DEVICE -R "0x00、0x00;"//写入 page 0
SKL_DEVICE -R "0x6b、0xc8;"//使用可编程系数
SKL_DEVICE -R "0x0c、0xf0;"//左侧 ADC 高通滤波器–3dB 频率= 0.025×ADC FS

截止频率= 200Hz,输入模式= MSB+LSB
SKL_DEVICE -P "0x00、0x01;"//写入第1页
SKL_DEVICE -P "0x41、0x7e;0x42、0x32;0x47、0x7e;0x48、0x32;"//N0=0x7e32
SKL_DEVICE -P "0x43、0x81;0x44、0xce;0x49、0x81;0x4a、0xce;"//N1=0x81ce
SKL_DEVICE -P "0x45、0x7c;0x46、0x66;0x4b、0x7c;0x4c、0x66;"//D1=0x7c66
SKL_DEVICE -R "0x00、0x00;"//写入 page 0
SKL_DEVICE -R "0x6b、0xc8;"//使用可编程系数
SKL_DEVICE -R "0x0c、0xf0;"//左侧 ADC 高通滤波器–3dB 频率= 0.025×ADC FS

我对这两种核查效果不满意。 我的目的是消除记录过程中的风噪声、这种结果是不合逻辑的。
截止频率越高、信号衰减就越严重、这是否正确?
我们期待你对上述问题作出友好答复。 非常感谢
老虎
您好、Tiger、
根据文档/数据表、您应该输入系数为 MSB+LSB。
我尝试通过反转顺序来实现、您可以看到截止频率会以更高的衰减进行移位:

撤销订单:

它 解释了您在上面的图1中看到的内容、问题是为什么第二个图看起来没有显示滤波效果。
第二幅图中没有红框的第二个响应是什么? 它看起来比原始信号低。
您能否先尝试纯正弦波、以确保它相应地工作并向我发送您的完整配置/设置?
此致、
Peter
尊敬的 Peter:
非常感谢您的响应。"第二幅图中的第二幅响应"是我降低增益后的曲线。
我使用 VOCALD 编号关闭在 MSB+LSB 顺序中进行了以下验证:
根据 MSB+LSB 模式输入系数要打开滤波器、底部噪声会变大
我输入的说明:
SKL_DEVICE -P "0x00、0x01;"//在第1页中写入
SKL_DEVICE -P "0x41、0x7d;0x42、0xf9;0x47、0x7d;0x48、0xf9;"//N0=0x7df9
SKL_DEVICE -P "0x43、0x82;0x44、0x07;0x49、0x82;0x4a、0x07;"//N1=0x8207
SKL_DEVICE -P "0x45、0x7b;0x46、0xf4;0x4b、0x7B;0x4c、0xf4;"//d1=0x7bf4
SKL_DEVICE -R "0x00、0x00;"//在第0页中写入
SKL_DEVICE -R "0x6b、0xc8;"//使用可编程系数
SKL_DEVICE -R "0x0c、0x50;"//左侧 ADC 高通滤波器–3dB 频率= 0.00045×ADC FS
寄存器状态:
# skl_device -a
[427.852558] book=0、page=0、off=0x00、value=0x00
[427.857366] book=0、page=0、off=0x01、value=0x00
[427.86222222] book=0、page=0、off=0x02、value=0x00
[427.866999]书籍=0、页=0、关=0x03、值=0x10
[427.871775] book=0、page=0、off=0x04、value=0x04
[427.876553] book=0、page=0、off=0x05、value=0x00
[427.881329] book=0、page=0、off=0x06、value=0x00
[427.886099] book=0、page=0、off=0x07、value=0x0a
[427.891633] book=0、page=0、off=0x08、value=0x00
[427.896495]手册= 0、页= 0、关= 0x09、值= 0x00
[427.901293] book=0、page=0、off=0x0a、value=0x00
[427.906087] book=0、page=0、off=0x0B、value=0x01
[427.910905]手册=0、页=0、关=0x0c、值=0x50
[427.915750]手册=0、页=0、关=0x0d、值=0x00
[427.920537] book=0、page=0、off=0x0E、value=0x80
[427.925332] book=0、page=0、off=0x0F、value=0x54
[427.930104]手册=0、页=0、关=0x10、值=0x54
[427.934884] book=0、page=0、off=0x11、value=0xff
[427.939658]簿= 0、页= 0、关= 0x12、值= 0xff
[427.944433] book=0、page=0、off=0x13、value=0x84
[427.949217] book=0、page=0、off=0x14、value=0x00
[427.953988] book=0、page=0、off=0x15、value=0x80
[427.958760] book=0、page=0、off=0x16、value=0x84
[427.963538] book=0、page=0、off=0x17、value=0x00
[427.968361]寄存器= 0、页= 0、关闭= 0x18、值= 0x80
[427.973135]手册=0、页=0、关=0x19、值=0x86
[427.977911] book=0、page=0、off=0x1a、value=b3
[427.98264]手册=0、页=0、关=0x1b、值=0xa8
[427.987458]簿= 0、页= 0、关= 0x1c、值= 0x7d
[427.992231] book=0、page=0、off=0x1d、value=b3
[427.997005]手册= 0、页= 0、关= 0x1E、值= 0xa8
[428.001778] book=0、page=0、off=0x1f、value=0x7d
[428.006551]寄存器= 0、页= 0、关闭= 0x20、值= 0x54
[428.011327] book=0、page=0、off=0x21、value=0x54
[428.016100]手册=0、页=0、关=0x22、值=0xdd
[428.020872]手册=0、页=0、关=0x23、值=0xdd
[428.025644]手册=0、页=0、关=0x24、值=0x55
[428.030431] book=0、page=0、off=0x25、value=0x00
[428.035207] book=0、page=0、off=0x26、value=0x00
[428.039976]手册= 0、页= 0、关= 0x27、值= 0x00
[428.044755] book=0、page=0、off=0x28、value=0x02
[428.049530] book=0、page=0、off=0x29、value=0xa2
[428.054304] book=0、page=0、off=0x2a、value=0x04
[428.059075]手册= 0、页= 0、关= 0x2b、值= 0x8F
[428.063854] book=0、page=0、off=0x2C、value=0x80
[428.068639]手册=0、页=0、关=0x2D、值=0x00
[428.073696] book=0、page=0、off=0x2e、value=0x00
[428.079646] book=0、page=0、off=0x2F、value=0x00
[428.084542] book=0、page=0、off=0x30、value=0x00
[428.089480] book=0、page=0、off=0x31、value=0x00
[428.094263] book=0、page=0、off=0x32、value=0x00
[428.099055]手册= 0、页= 0、关闭= 0x33、值= 0x4c
[428.104236] book=0、page=0、off=0x34、value=0x00
[428.109010] book=0、page=0、off=0x35、value=0x00
[428.113792] book=0、page=0、off=0x36、value=0x00
[428.118567] book=0、page=0、off=0x37、value=0x00
[428.123343] book=0、page=0、off=0x38、value=0x00
[428.128117] book=0、page=0、off=0x39、value=0x00
[428.132949] book=0、page=0、off=0x3a、value=0x2D
[428.137723] book=0、page=0、off=0x3b、value=0x00
[428.142499] book=0、page=0、off=0x3c、value=0x00
[428.147273] book=0、page=0、off=0x3D、value=0x00
[428.152048] book=0、page=0、off=0x3E、value=0x00
[428.156823] book=0、page=0、off=0x3f、value=0x00
[428.161595] book=0、page=0、off=0x40、value=0x00
[428.166373] book=0、page=0、off=0x41、value=0x2C
[428.171185]手册= 0、页= 0、关= 0x42、值= 0x00
[428.175960] book=0、page=0、off=0x43、value=0x00
[428.180735] book=0、page=0、off=0x44、value=0x00
[428.185519] book=0、page=0、off=0x45、value=0x00
[428.190322] book=0、page=0、off=0x46、value=0x00
[428.195098] book=0、page=0、off=0x47、value=0x00
[428.199873] book=0、page=0、off=0x48、value=0x2D
[428.204646] book=0、page=0、off=0x49、value=0x00
[428.209426] book=0、page=0、off=0x4a、value=0x00
[428.214207] book=0、page=0、off=0x4b、value=0x00
[428.218977] book=0、page=0、off=0x4c、value=0x00
[428.22375]手册=0、页=0、关=0x4d、值=0x00
[428.228526] book=0、page=0、off=0x4e、value=0x00
[428.233306]手册= 0、页= 0、关闭= 0x4f、值= 0x00
[428.238078] book=0、page=0、off=0x50、value=0x00
[428.242852] book=0、page=0、off=0x51、value=0x00
[428.247633] book=0、page=0、off=0x52、value=0x00
[428.252409] book=0、page=0、off=0x53、value=0x00
[428.257183] book=0、page=0、off=0x54、value=0x00
[428.261956] book=0、page=0、off=0x55、value=0x00
[428.266731] book=0、page=0、off=0x56、value=0x28
[428.271506] book=0、page=0、off=0x57、value=0x00
[428.276280] book=0、page=0、off=0x58、value=0x00
[428.281056] book=0、page=0、off=0x59、value=0x00
[428.285829] book=0、page=0、off=0x5a、value=0x00
[428.290603] book=0、page=0、off=0x5b、value=0x00
[428.295378]簿= 0、页= 0、关= 0x5c、值= 0x00
[428.300151]寄存器= 0、页= 0、关闭= 0x5d、值= 0x28
[428.304923] book=0、page=0、off=0x5e、value=0x00
[428.309695] book=0、page=0、off=0x5f、value=0x00
[428.314472] book=0、page=0、off=0x60、value=0x03
[428.319245]手册= 0、页= 0、关= 0x61、值= 0x00
[428.32408] book=0、page=0、off=0x62、value=0x00
[428.328790]手册= 0、页= 0、关= 0x63、值= 0x00
[428.333566] book=0、page=0、off=0x64、value=0x00
[428.338340]手册= 0、页= 0、关闭= 0x65、值= 0x01
[428.343112] book=0、page=0、off=0x66、value=0x02
[428.347885]手册= 0、页= 0、关= 0x67、值= 0x00
[428.352659] book=0、page=0、off=0x68、value=0x00
[428.357432] book=0、page=0、off=0x69、value=0x00
[428.362206]书籍=0、页面=0、关闭=0x6A、值=0x00
[428.366976] book=0、page=0、off=0x6b、value=0xc8
[428.371783] book=0、page=0、off=0x6c、value=0x00
[428.376562] book=0、page=0、off=0x6d、value=0x00
[428.381336] book=0、page=0、off=0x6e、value=0x00
[428.386111]寄存器= 0、页= 0、关闭= 0x6f、值= 0x00
[428.390897] book=0、page=0、off=0x70、value=0x00
[428.395767] book=0、page=0、off=0x71、value=0x00
[428.400595]手册= 0、页= 0、关= 0x72、值= 0x00
[428.405375] book=0、page=0、off=0x73、value=0x00
[428.410220] book=0、page=0、off=0x74、value=0x00
[428.415070] book=0、page=0、off=0x75、value=0x00
[428.419863] book=0、page=0、off=0x76、value=0x00
[428.424636]手册= 0、页= 0、关= 0x77、值= 0x00
[428.429410] book=0、page=0、off=0x78、value=0x00
[428.434189] book=0、page=0、off=0x79、value=0x00
[428.438961]寄存器= 0、页= 0、关闭= 0x7a、值= 0x00
[428.443734] book=0、page=0、off=0x7B、value=0x00
[428.448508] book=0、page=0、off=0x7c、value=0x00
[428.453283] book=0、page=0、off=0x7d、value=0x00
[428.458056] book=0、page=0、off=0x7E、value=0x00
# skl_device -a
[298.324574] book=0、page=1、off=0x00、value=0x01
[298.329386] book=0、page=1、off=0x01、value=0x6b
[298.334309] book=0、page=1、off=0x02、value=0xe3
[298.339111] book=0、page=1、off=0x03、value=0x96
[298.344220] book=0、page=1、off=0x04、value=0x66
[298.349109] book=0、page=1、off=0x05、value=0x67
[298.353885] book=0、page=1、off=0x06、value=0x5d
[298.358757] book=0、page=1、off=0x07、value=0x6b
[298.363575] book=0、page=1、off=0x08、value=0xe3
[298.36885]手册= 0、页= 1、关= 0x09、值= 0x96
[298.373172] book=0、page=1、off=0x0a、value=0x66
[298.378161] book=0、page=1、off=0x0B、value=0x67
[298.383017] book=0、page=1、off=0x0c、value=0x5d
[298.387794] book=0、page=1、off=0x0d、value=0x7d
[298.392742] book=0、page=1、off=0x0E、value=0x83
[298.397648] book=0、page=1、off=0x0F、value=0x84
[298.402538] book=0、page=1、off=0x10、value=0xee
[298.407719] book=0、page=1、off=0x11、value=0x7d
[298.412574]手册= 0、页= 1、关= 0x12、值= 0x83
[298.417807] book=0、page=1、off=0x13、value=0x84
[298.422782] book=0、page=1、off=0x14、value=0xee
[298.428329] book=0、page=1、off=0x15、value=0x39
[298.433405]手册= 0、页= 1、关= 0x16、值= 0x55
[298.438187] book=0、page=1、off=0x17、value=0xf3
[298.443060] book=0、page=1、off=0x18、value=0x2D
[298.447911] book=0、page=1、off=0x19、value=0x53
[298.452732] book=0、page=1、off=0x1a、value=0x7E
[298.457536] book=0、page=1、off=0x1b、value=0x6b
[298.462414] book=0、page=1、off=0x1c、value=0xe3
[298.467271] book=0、page=1、off=0x1d、value=0x96
[298.472052] book=0、page=1、off=0x1E、value=0x66
[298.476883] book=0、page=1、off=0x1f、value=0x67
[298.481714] book=0、page=1、off=0x20、value=0x5d
[298.486518] book=0、page=1、off=0x21、value=0x6b
[298.491342] book=0、page=1、off=0x22、value=0xe3
[298.496121]寄存器= 0、页= 1、关闭= 0x23、值= 0x96
[298.500971] book=0、page=1、off=0x24、value=0x66
[298.505866] book=0、page=1、off=0x25、value=0x67
[298.510748] book=0、page=1、off=0x26、value=0x5d
[298.516647] book=0、page=1、off=0x27、value=0x7d
[298.521476] book=0、page=1、off=0x28、value=0x83
[298.526457] book=0、page=1、off=0x29、value=0x84
[298.531272] book=0、page=1、off=0x2a、value=0xee
[298.536115] book=0、page=1、off=0x2b、value=0x7d
[298.541000] book=0、page=1、off=0x2C、value=0x83
[298.545819] book=0、page=1、off=0x2D、value=0x84
[298.551034] book=0、page=1、off=0x2e、value=0xee
[298.555832] book=0、page=1、off=0x2F、value=0x39
[298.560766] book=0、page=1、off=0x30、value=0x55
[298.565578] book=0、page=1、off=0x31、value=0xf3
[298.570363] book=0、page=1、off=0x32、value=0x2D
[298.575184] book=0、page=1、off=0x33、value=0x53
[298.579962] book=0、page=1、off=0x34、value=0x7E
[298.584787] book=0、page=1、off=0x35、value=0x7f
[298.589575] book=0、page=1、off=0x36、value=0xff
[298.594455]手册= 0、页= 1、关= 0x37、值= 0x00
[298.599271] book=0、page=1、off=0x38、value=0x00
[298.604044] book=0、page=1、off=0x39、value=0x00
[298.608861] book=0、page=1、off=0x3a、value=0x00
[298.613691] book=0、page=1、off=0x3b、value=0x00
[298.618515]手册= 0、页= 1、关= 0x3c、值= 0x00
[298.623292] book=0、page=1、off=0x3D、value=0x00
[298.628124] book=0、page=1、off=0x3E、value=0x00
[298.632940] book=0、page=1、off=0x3f、value=0x00
[298.637719] book=0、page=1、off=0x40、value=0x00
[298.642533] book=0、page=1、off=0x41、value=0x7E
[298.647359] book=0、page=1、off=0x42、value=0x32
[298.652175]手册= 0、页= 1、关= 0x43、值= 0x81
[298.656978] book=0、page=1、off=0x44、value=0xce
[298.661805] book=0、page=1、off=0x45、value=0x7c
[298.6620] book=0、page=1、off=0x46、value=0x66
[298.671394] book=0、page=1、off=0x47、value=0x7E
[298.676218]手册=0、页=1、关=0x48、值=0x32
[298.681038] book=0、page=1、off=0x49、value=0x81
[298.685849] book=0、page=1、off=0x4a、value=0xce
[298.690650] book=0、page=1、off=0x4b、value=0x7c
[298.695492] book=0、page=1、off=0x4c、value=0x66
[298.700318] book=0、page=1、off=0x4d、value=0x00
[298.705096] book=0、page=1、off=0x4e、value=0x00
[298.709907] book=0、page=1、off=0x4f、value=0x00
[298.714711] book=0、page=1、off=0x50、value=0x00
[298.719546] book=0、page=1、off=0x51、value=0x00
[298.724336] book=0、page=1、off=0x52、value=0x00
[298.729174] book=0、page=1、off=0x53、value=0x00
[298.734003] book=0、page=1、off=0x54、value=0x00
[298.738786] book=0、page=1、off=0x55、value=0x00
[298.743592] book=0、page=1、off=0x56、value=0x00
[298.748412] book=0、page=1、off=0x57、value=0x00
[298.753187] book=0、page=1、off=0x58、value=0x00
[298.757974] book=0、page=1、off=0x59、value=0x00
[298.762800] book=0、page=1、off=0x5a、value=0x00
[298.767631] book=0、page=1、off=0x5b、value=0x00
[298.772422] book=0、page=1、off=0x5c、value=0x00
[298.77722] book=0、page=1、off=0x5d、value=0x00
[298.782128] book=0、page=1、off=0x5e、value=0x00
[298.786900] book=0、page=1、off=0x5f、value=0x00
[298.791715] book=0、page=1、off=0x60、value=0x00
[298.796495]手册= 0、页= 1、关= 0x61、值= 0x00
[298.801307] book=0、page=1、off=0x62、value=0x00
[298.806108]簿= 0、页= 1、关闭= 0x63、值= 0x00
[298.810913] book=0、page=1、off=0x64、value=0x00
[298.815752] book=0、page=1、off=0x65、value=0x00
[298.820531] book=0、page=1、off=0x66、value=0x00
[298.825348] book=0、page=1、off=0x67、value=0x00
[298.830120] book=0、page=1、off=0x68、value=0x00
[298.834935] book=0、page=1、off=0x69、value=0x00
[298.839725] book=0、page=1、off=0x6a、value=0x00
[298.844556] book=0、page=1、off=0x6b、value=0x00
[298.849969] book=0、page=1、off=0x6c、value=0x00
[298.854785] book=0、page=1、off=0x6d、value=0x00
[298.856962] book=0、page=1、off=0x6e、value=0x00
[298.864445] book=0、page=1、off=0x6f、value=0x00
[298.869261] book=0、page=1、off=0x70、value=0x00
[298.874069] book=0、page=1、off=0x71、value=0x00
[298.878859] book=0、page=1、off=0x72、value=0x00
[298.883722] book=0、page=1、off=0x73、value=0x00
[298.888554] book=0、page=1、off=0x74、value=0x00
[298.893564] book=0、page=1、off=0x75、value=0x00
[298.898359] book=0、page=1、off=0x76、value=0x00
[298.903207] book=0、page=1、off=0x77、value=0x00
[298.908343] book=0、page=1、off=0x78、value=0x00
[298.913446] book=0、page=1、off=0x79、value=0x00
[298.918400] book=0、page=1、off=0x7a、value=0x00
[298.923170] book=0、page=1、off=0x7B、value=0x00
[298.928098] book=0、page=1、off=0x7c、value=0x00
[298.932922] book=0、page=1、off=0x7d、value=0x00
[298.937698] book=0、page=1、off=0x7E、value=0x00
我想提高 K7的音量、但如果我在 K7中添加 AGC 增益、噪声也会上升、因此我希望启用 HPF 来降低
现在我很难意识到噪声。滤波器不工作。如果可能、请告诉我如何有效地打开滤波器。
如果您需要我提供任何验证、请告诉我。谢谢。
两个产品比较同时启用 HPF 和 AGC


老虎