This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:Logitech 的设计问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1064687/tas2780-design-problem-from-logitech

器件型号:TAS2780

尊敬的音频支持团队:

这是 FAE Dave、他在台湾支持 Logitech。 幸会。

我们的客户正在寻找 TAS2780的视频会议应用。 他们在下面有问题、您能帮我们回答这些问题吗?

1.如果不使用多个扬声器,ICC 引脚是否悬空,BYP_EN 是否拉高(开漏)?

2.他们能否与同一家供应商共享 AVDD 和 IOVDD? 他们发现 AVDD 具有相当好的 PSRR。

TAS2780是否需要主时钟? (器件时钟源自 SBCLK 输入时钟)

关于功耗、我们是否有数据 表明 AVDD 在正常运行期间的功耗?  以下是否是 PVDD 和 VBAT1S 的能耗数据?  

 

5、如果只使用 PVDD (无 VBAT1S)、会影响什么? 例如效率 或输出、还是 FW 的任何关键部分需要加以注意?  

感谢您的帮助、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    很高兴知道 Logitech 正在使用 TAS2780开始设计。 他们的最终应用是什么? 我建议 Logitech 使用 TAS2780 EVM 原理图作为其设计的起点。 下面是您提到的问题的输入:

    1.  ICC 引脚悬空且 BYP_EN 上拉为高电平是正确的、您将在 TAS2780 EVM 原理图中找到相同的方法。

    2.需要为 AVDD 和 IOVDD 单独供电以隔离模拟和数字电源、您也可以参阅 TAS2780 EVM 原理图。

    TAS2780不需要主时钟。

    4.运行期间的功耗将取决于客户用例、增益设置、音频跟踪等 您可以根据客户用例配置的需要使用 TI EVM 进行测量。

    数据表的第6.8节提供了不同 PVDD 和 VBAT1S 条件下的效率曲线。

    此致、

    Atiq   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atiq、

    感谢及时的支持、他们的最终应用是视频会议。

    他们向我们发送了 TAS2780设计的原理图、我已经了解了它、它看起来与我们的 EVM 设计非常相似。

    您能不能帮助我仔细检查他们是否遗漏了需要调整的任何细节?

    (我已经通过电子邮件发送了原理图、非常感谢)

    此外、还有客户提出的另一个问题。

    我是否可以说、如果我们仅使用 PVDD (电源模式2)、效率/行为将与电源模式0相同?  

    在"低功耗模式"期间、效率/行为将与电源模式1相同?

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atiq、

    这里还有另一个问题需要您的帮助、谢谢。

    以下段落由客户声明:

    我想、如果我们仅使用 PVDD (无 VBAT1S=5V)、 那么如果输出电平降至 LVS 阈值以下、Y 桥仍将工作。 然后切换  

    到 PVDDL ( 从内部 LDO 生成的 VBAT1S)的输出路径、由于 低电压和高 RDS (ON)、可提高效率。  

    -->我们不会保留外部5V 电压。  

    您还能帮您检查这个吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在,由于假期,专家的任期已到12月28日为止。

    当我们恢复运营时、我们将尽快回到您的问题。

    节日快乐

    LPA 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    当仅使用 PVDD (电源模式2)模式时、Y 桥仍处于活动状态、器件将使用内部 LDO 生成 VBAT1S。

    此致、

    Atiq