This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:无法获得6.1W 输出功率

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065744/tas2110-fail-to-get-6-1w-output-power

器件型号:TAS2110

尊敬的 TI 专家:

我在设计中使用 TAS2110 AMP IC 时遇到了问题、无法获得数据表中提到的输出功率(6.1W)。

我只能获得大约2.25W (3Vrms)的功率

我的测量条件如下:-

TAS2110输入信号:-6dBFS (由 APx525机器提供)

扬声器阻抗:4 Ω

内部增压器:是

升压模式:多级升压

内部升压电压:12V

放大器增益:16dBV

音量增益:0dB

请告诉我如何 使用上述设置获得输出功率(1%)- 6.1W。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这种情况下的数据表格式会引起混淆。

    6.1W 值不适用于-6dBFS 输入。 根据我的计算结果、输入为~-2.15dBFS 时、您应达到6.1W

    -2.15dBFS + 16dBV = 13.85dBV = 4.92Vrms -> 6.1W 输入4 Ω

    "满量程数字输入的输出电压"规格在-6dBFS 下测量、因为在0dBFS 时会发生削波和失真。 6.32Vrms 图是0dBFS 输入的理论非失真振幅

    此致、
    Arthur