请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2110 尊敬的 TI 专家:
我在设计中使用 TAS2110 AMP IC 时遇到了问题、无法获得数据表中提到的输出功率(6.1W)。
我只能获得大约2.25W (3Vrms)的功率
我的测量条件如下:-
TAS2110输入信号:-6dBFS (由 APx525机器提供)
扬声器阻抗:4 Ω
内部增压器:是
升压模式:多级升压
内部升压电压:12V
放大器增益:16dBV
音量增益:0dB

请告诉我如何 使用上述设置获得输出功率(1%)- 6.1W。

谢谢你。