This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:播放 USB 音频时无输出

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1064003/tas6424eq1evm-no-output-when-playing-usb-audio

器件型号:TAS6424EQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6424

您好!

我正在尝试使用 ALSA 库在 TAS6424 EVM 上播放音频。 除非在 I2C 线路上手动启用通道、否则无法播放声音。 然后、我可以通过 USB 流式传输音频。 是否仍有人使用 ALSA 库通过 USB 配置此模块(清除警告、将频道配置为播放模式等)。 我知道这可以使用 TI 软件来完成、但我需要通过 USB 实现无头解决方案。

谢谢、

Tara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tara、

    TAS6424Q1EVM 是一款基本评估模块、可与我们的 PPC3 GUI 和数字音频源搭配使用。  我们的团队不支持 ALSA 库。  如果该库不支持 I2C 命令、则无法打开放大器。  您将需要使用 GUI 或其他方法来生成 I2C 命令。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    从数据表中可以看到 I2C 命令可以通过 USB 发送(USB 输入将转换为 I2S 和 I2C 输入)。 我认为这就是 PPC3软件通过 USB 将控件与器件进行通信的方式。 是 USB 音频标准的一部分、还是使用不同的 TI 特定协议? 我要做的主要工作是在不使用 PPC3 GUI 的情况下、通过 USB 在器件上以编程方式配置和播放音频。  

    谢谢、

    Tara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们为 PCB 上的 I2C 控制器编写了自己的驱动程序。  您需要编写自己的代码来通过 I2C 进行通信、然后直接连接到 PCB 上的 I2C 布线。