This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:关于 PVDD 电流

Guru**** 2537180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063382/tas5805m-about-pvdd-current

器件型号:TAS5805M

大家好、

我想确认 PVDD 电流状态是否正常或异常。

我们在无输入信号的情况下监控 PVDD 电流。

存在大约100mA 的纹波电流。

我们输入 sin1k 波、我们可以看到大纹波。

在我们将 fsw 从384kHz 更改为768kHz 后、纹波变得很小。

e2e.ti.com/.../PVDD_5F00_current.xlsx

您是否确认发生了什么?

此致、

K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

      纹波电流是 D 类放大器的空闲电流。 如果使用更高的电感器或高 PVM 频率、纹波电流将大幅降低。 我认为您的测试结果没有问题。 请查看以下文档第4.2章"纹波电流"。

     e2e.ti.com/.../0523.LC-Filter-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    感谢你的答复。

    空闲纹波电流的值是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

      该值看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢你的答复。

    注意到。