请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063382/tas5805m-about-pvdd-current
器件型号:TAS5805M大家好、
我想确认 PVDD 电流状态是否正常或异常。
我们在无输入信号的情况下监控 PVDD 电流。
存在大约100mA 的纹波电流。
我们输入 sin1k 波、我们可以看到大纹波。
在我们将 fsw 从384kHz 更改为768kHz 后、纹波变得很小。
e2e.ti.com/.../PVDD_5F00_current.xlsx
您是否确认发生了什么?
此致、
K. Yamada