This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:放大器在我触摸引脚时复位

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063498/tpa3244-amplifier-reset-when-i-touch-pins

器件型号:TPA3244

我们使用 TPA3244设计了放大器板(在单个 PCB 中有3个放大器单元)。  

它仅工作1-3分钟故障 LED 灯亮起、放大器停止工作。 IC 变得越来越热。

奇怪的是、当我触摸 IC 封装的左上角焊盘时、故障 LED 再次亮起、放大器开始工作。

然后在1-3分钟内再次停止。

请告诉我可能出现的问题。 如果需要、我可以共享该设计。

谢谢

SuPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SuPun、

    您是否可以分享设计 和测试条件或更多详细信息?  我们需要了解您的测试案例中发生了什么。

    迪伦