请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3244 我们使用 TPA3244设计了放大器板(在单个 PCB 中有3个放大器单元)。
它仅工作1-3分钟故障 LED 灯亮起、放大器停止工作。 IC 变得越来越热。
奇怪的是、当我触摸 IC 封装的左上角焊盘时、故障 LED 再次亮起、放大器开始工作。
然后在1-3分钟内再次停止。
请告诉我可能出现的问题。 如果需要、我可以共享该设计。
谢谢
SuPA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.