我´m 使用 PCM2707C 将 USB 转 I2S 桥接器去除。 据我所知、该器件应被 Windows 自动识别(在我的案例中为10)。
但是、我总是收到一个错误 、unknow device 、一个针对 USB 设备描述符的请求失败

我´m 不知道有什么吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我´m 使用 PCM2707C 将 USB 转 I2S 桥接器去除。 据我所知、该器件应被 Windows 自动识别(在我的案例中为10)。
但是、我总是收到一个错误 、unknow device 、一个针对 USB 设备描述符的请求失败

我´m 不知道有什么吗?
您好,
VBUS 直接连接 USB 连接器。我们在另一台计算机(相同的窗口)上尝试过这种设计,并希望找到一台具有较旧/其他版本窗口的计算机。 我确实找到 了一个旧的评估(MAX98089 TQFN)板,其中使用了 PCM2707版本,并且在 DE 设备管理器中可以正确识别此评估版本。
我们反复查看用户指南、认为我们的设计非常相似。 我曾要求我们的采购部门订购此评估板进行比较。