This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:请求 USB 设备描述符失败。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062970/pcm2707c-a-request-for-the-usb-device-descriptor-failed

器件型号:PCM2707C

我´m 使用 PCM2707C 将 USB 转 I2S 桥接器去除。 据我所知、该器件应被 Windows 自动识别(在我的案例中为10)。

但是、我总是收到一个错误  、unknow device  、一个针对 USB 设备描述符的请求失败  

Schematic

我´m 不知道有什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter,VBUS 引脚(左上角)连接到了什么? 它进入主机、但我在您的原理图中看不到标有 VBUS 的导线。

    我还随附了用户指南、供您将来参考。

    您能告诉我是否可以使用另一台计算机(不同的 Windows)检查您的设计。

    此致、

    Arashe2e.ti.com/.../PCM2706-Users-guide-sleu116.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VBUS 直接连接 USB 连接器。我们在另一台计算机(相同的窗口)上尝试过这种设计,并希望找到一台具有较旧/其他版本窗口的计算机。 我确实找到 了一个旧的评估(MAX98089 TQFN)板,其中使用了 PCM2707版本,并且在 DE 设备管理器中可以正确识别此评估版本。

    我们反复查看用户指南、认为我们的设计非常相似。 我曾要求我们的采购部门订购此评估板进行比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我问过 VBUS 要确保根据 VBUS 连接 PSEL:

    VBUS:连接到 USB 电源(VBUS)以实现总线供电运行。 连接到 VDD 以实现自供电运行。

    PSEL:电源选择(低:自供电、高:总线供电)

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我发现了问题!

    我使用电缆 A 连接板。 似乎有很多在线绘图的颜色代码错误。 所以我切换了 D+和 D-,现在它的工作正常。  D+应该是绿色的,D-应该是白色的!!!

    此致

    Peter