请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204 您好!
在文档 slaa557.pdf 中、以下信号链中使用了多少个一阶 IIR 滤波器?

我阅读了文档 slaa557.pdf。 一个一阶 IIR 滤波器是 AGC 低通滤波器、它在第8页中具有对其进行编程的系数。 请参阅下面的扣合。

使用了另一个一阶 IIR 滤波器、其系数在第9页中、因为我正在使用 ADC 右通道。 但我看不到它在第一个 SNAP 中的位置" PRB_R11的信号链"。

可以有人告诉我吗? 其中是" PRB_R11的信号链"中的二阶 IIR 滤波器。 请参见信号链的第一个捕捉部分。
谢谢、
千山