This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:ADC 信号处理链中的一阶 IIR 滤波器

Guru**** 2550840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062735/tlv320aic3204-1st-order-iir-filter-in-adc-signal-processing-chain

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

在文档 slaa557.pdf 中、以下信号链中使用了多少个一阶 IIR 滤波器?

我阅读了文档 slaa557.pdf。 一个一阶 IIR 滤波器是 AGC 低通滤波器、它在第8页中具有对其进行编程的系数。 请参阅下面的扣合。

使用了另一个一阶 IIR 滤波器、其系数在第9页中、因为我正在使用 ADC 右通道。 但我看不到它在第一个 SNAP 中的位置" PRB_R11的信号链"。

可以有人告诉我吗? 其中是" PRB_R11的信号链"中的二阶 IIR 滤波器。 请参见信号链的第一个捕捉部分。

谢谢、

千山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishan,

    在 AGC 上有2个 IIR、而在 ADC 路径本身上有2个 IIR、AGC 侧未显示在链中。

    如果您启用 AGC 并想要更改 LPF 系数、则可以在上面的第8页中执行此操作、否则它将使用 SLAA557第143页第5.11节中显示的默认值。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您确认信号链中的 IIR 滤波器、哪一个是 ADC、哪一个是 AGC。

    谢谢、

    千山