This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:关于散热结构

Guru**** 2576825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1061776/tpa3255-q1-about-heat-dissipation-structure

器件型号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3255EVMTPA3255

您好、支持团队、

TPA3255EVM 使用 ATS-TI10P-519-C1-R3散热器。

IC 与 ATS-TI10P-519-C1-R3密切接触的空间为1.00mm。

但是、IC 的最大高度为1.20mm。

TPA3255EVM 的结构使 IC 承受应力。

在大规模生产设计中、同一结构是否存在任何问题?

《TPA3255EVM 用户指南》(TI.com)

ATS-TI10P-519-C1-R3.pdf (digikey.com)

此致。

KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaz、

     器件顶部和散热器之间的散热焊盘厚度与客户的结构 精度有关。 散热垫的热阻越高。

    机械设计在客户项目中很常见。 我认为这不是问题。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    图中显示了 TPA3255EVM 的散热结构。

    如果 TPA3255是最大高度、我认为它与散热器重叠。 IC 体、引线和焊接件上是否存在应力?

    这种散热设计是否需要满足规格的输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaz、

    散热器和 IC 顶部之间的散热焊盘用于 机械偏差。 在 EVM 板上、这意味着散热 器偏差。

    散热焊盘也具有热阻。  

    因此、您应该根据客户实际应用来仿真热设计。

    此致、

    Derek