This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:未使用的引脚配置(LOCK、RXCKO、SYNC、BLS、AESOUT、 TX+、TX-、GPO1-4、MCLK、INT、 RDY、MUTE)

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1061981/src4382-unused-pins-configuration-lock-rxcko-sync-bls-aesout-tx-tx--gpo1-4-mclk-int-rdy-mute

器件型号:SRC4382

尊敬的专家:

我的客户正在设计 SRC4382,对未使用的 PIN 处理有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

请告诉我们未使用的引脚配置。

关于 LOCK、RXCKO、SYNC、BLS、AESOUT、 TX+、TX-、GPO1-4、MCLK、INT、 RDY、MUTE。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我建议他们浏览数据表、查看所有未使用引脚的功能(其中大多数 是输出引脚)。 如果它是输出引脚或监视器引脚(如 LOCK、RDY、TX+、TX-和等),则它们只能保持悬空,在大多数情况下甚至不需要终端。 对于未使用的输入引脚、    如果引脚能够影响它们、则应注意它们。  例如、MUTE 等引脚通过 下拉电阻器连接到 GND 更安全、并使其保持悬空、因为我不确定引脚上是否有内部 PU 或 PD 电阻器。

    除了对每个引脚及其功能进行了良好说明的数据表、我还随附了用户指南和 EVM 原理图、可将其用作与 此器件配合使用的参考。

    此致、

    Arash
    e2e.ti.com/.../SRC4382-User-guide-sbou038a.pdfe2e.ti.com/.../src4382.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的回复和礼貌的解释。

    我将与 客户分享您的建议和应用手册。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一