https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1056498/opa1637-schematic-review
器件型号:OPA1637您好!
我们的客户正在使用 OPA1637。 当输入信号低于1V 时、输出信号正常。 但是、当输入信号大于1V 时、输出信号失真。 请将原理图作为附件查看。
您能否帮助查看原理图并找出根本原因? 提前感谢您。
Kevin Xion
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1056498/opa1637-schematic-review
器件型号:OPA1637您好!
我们的客户正在使用 OPA1637。 当输入信号低于1V 时、输出信号正常。 但是、当输入信号大于1V 时、输出信号失真。 请将原理图作为附件查看。
您能否帮助查看原理图并找出根本原因? 提前感谢您。
Kevin Xion
尊敬的 Kevin:
这里的第一个要求是确保稳定性。 您所示的输出电容非常高、虽然您有隔离电阻器(R54、R55、我将其称为 RISO)、但它们的电阻不够高。 尝试驱动高输出电容会导致大多数放大器、单端或 FDA 不稳定。
数据表显示了相位裕度为40度时所需的隔离电阻图:

您的电路具有100nF 差分连接和1uF 接地; 借助该输出电容、需要高得多的 RISO。 如果按照如下所示在 TINA 中连接该电路、我可以生成开环增益、这将告诉我们电路的相位裕度:

在这种情况下、相位裕度仅超过10度、这一点略有稳定、不建议这么做。

将 RISO 增加到60欧姆会将相位裕度提高到大约40度、这是建议的最小值:
e2e.ti.com/.../OPA1637_5F00_filter_5F00_stability.TSC
如果您想尝试一些其他组合、我已经包含了我用于此稳定性分析的文件。
请告诉我这是否能解决问题。 请注意、我们将在感恩节休息、直至下星期一11月29日、因此可能会延迟回复。
此致、
Mike