This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:原理图审阅

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1056498/opa1637-schematic-review

器件型号:OPA1637

您好!

我们的客户正在使用 OPA1637。 当输入信号低于1V 时、输出信号正常。 但是、当输入信号大于1V 时、输出信号失真。 请将原理图作为附件查看。

您能否帮助查看原理图并找出根本原因? 提前感谢您。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这里的第一个要求是确保稳定性。  您所示的输出电容非常高、虽然您有隔离电阻器(R54、R55、我将其称为 RISO)、但它们的电阻不够高。  尝试驱动高输出电容会导致大多数放大器、单端或 FDA 不稳定。

    数据表显示了相位裕度为40度时所需的隔离电阻图:

    您的电路具有100nF 差分连接和1uF 接地; 借助该输出电容、需要高得多的 RISO。  如果按照如下所示在 TINA 中连接该电路、我可以生成开环增益、这将告诉我们电路的相位裕度:

    在这种情况下、相位裕度仅超过10度、这一点略有稳定、不建议这么做。

    将 RISO 增加到60欧姆会将相位裕度提高到大约40度、这是建议的最小值:

     e2e.ti.com/.../OPA1637_5F00_filter_5F00_stability.TSC

    如果您想尝试一些其他组合、我已经包含了我用于此稳定性分析的文件。

    请告诉我这是否能解决问题。  请注意、我们将在感恩节休息、直至下星期一11月29日、因此可能会延迟回复。

    此致、
    Mike