This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136AD2:磁场导致故障

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1056350/tpa3136ad2-magnetic-field-causing-fault

器件型号:TPA3136AD2

您好!  

我遇到的问题是、当磁场接近 L2、L3、L4或 L5 (请参阅下文)时、FAULT 引脚(引脚2)变为低电平并导致音频输出停止。 为什么电感器附近的磁场会导致此问题? 谢谢、Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    发生问题时的输出功率是多少? 我想 、当磁场靠近电感器时、它将导致电流抖动。 当出现问题时、您可以监控电流波形以对其进行仔细检查。

    此致、

    Derek