This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:有关 I2S CLK 的一些问题

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1054699/tas5805m-a-few-question-about-i2s-clk

器件型号:TAS5805M

您好!

      客户对 TAS5805M 的 I2S CLK 有一些小问题。   

 在 TAS5805M 初始化后、 如果仍需要保持 I2S 时钟不变。 是否可以停止 I2S CLK 并 在需要时恢复?  

    -  根据在 EVM 上进行的测试、停止 I2S clk 一段时间、然后恢复、可以听到噪声、奇怪为什么?

 2.初始化后,为了发送 I2C 命令,是否需要保持 I2S 具有数据。  

3.要从深度睡眠模式转换到播放模式,是否需要发送 I2S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在 TAS5805M 初始化后、 如果仍需要保持 I2S 时钟不变。 是否可以停止 I2S CLK 并 在需要时恢复?

    -->时钟暂停时,设备会将所有通道置于高阻态,并在寄存器113 (寄存器地址0x71)中报告时钟错误。 音频时钟恢复后、器件会自动返回到之前的状态。

        -  根据在 EVM 上进行的测试、停止 I2S clk 一段时间、然后恢复、可以听到噪声、奇怪为什么?

    --> Pls 提供有关如何重现此问题的详细信息。

     2.初始化后,为了发送 I2C 命令,是否需要保持 I2S 具有数据。  

    -->如果初始化成功,您可以发送 I2C 命令来配置通用寄存器,而不使用 I2S 数据。 但是、如果您想要配置 DSP、则需要 I2S。

    3.要从深度睡眠模式转换到播放模式,是否需要发送 I2S?

    -->是的,如果要播放,I2S 是必需的。 没有 I2S、器件将自动转到 HIZ。 您可以参阅数据表中的7.5.3.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

          感谢您的回复。 下面是重现此问题的步骤。  

    步骤1 -初始化5805 EVB

    步骤2 -播放音乐

    步骤3 -停止 I2S、包括 BCK、LRCK、DATA

    第4步-等待一秒钟

    步骤5 -恢复 I2S、包括 BCK、LRCK、数据。
    然后,它将在数据播放开始时产生即时噪声,每次只需几毫秒。

     客户 只是想知道在 I2S 恢复开始时是否是导致即时噪声的正常行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我们无法在 AP 上重现此问题。

    那么、您能否检查您的 I2S 信号、确保在返回 paly 时 I2S 信号不会出现噪声。