https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052461/pcm5121-po-po-noise
器件型号:PCM5121大家好、
我的客户在其项目中使用 PCM5121、现在他们遇到以下问题、您能提供一些建议吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052461/pcm5121-po-po-noise
器件型号:PCM5121大家好、
我的客户在其项目中使用 PCM5121、现在他们遇到以下问题、您能提供一些建议吗? 谢谢!
您好、Ivy、
从原理图审阅中,我有一些建议:在 LDO 引脚上放置更多电容,也从 Mode2和 MODE1的连接 中,引脚10是 VCOM,需要通过去耦电容连接到 GND (数据表: VCOM 输出(由寄存器选择可选模式;默认设置为 VREF 模式)。 当处于 VREF 模式(默认)时、该引脚连接到 GND。 在 VCOM 模式下、需要将去耦电容器连接到 GND。
因此 ,当它们播放一个信号时,当 fs=48时,在某个时候,clk 会停止,从而使部件进入待机模式, 然后此时它们更改为 fs=96k,并且它们会听到一个弹出的声音。 您能否说明 clk 正在运行且部分器件处于待机状态? 我无法看到完整的步骤和程序。 您能 更详细地阐述一下该序列吗?
谢谢、
Arash
您好 Arash、
非常感谢您的建议!
1.对于要添加的电容器数量和容量值,您能否提供一些建议?
2.
=》Ω PCM5121 I2S 从模式
谢谢!
此致、
Ivy