This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:Po-Po 噪声

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052461/pcm5121-po-po-noise

器件型号:PCM5121

大家好、

我的客户在其项目中使用 PCM5121、现在他们遇到以下问题、您能提供一些建议吗? 谢谢!

客户的产品支持1对1输出和作为从器件的 PCM5121、因此 CLK 信号由客户提供、如果产品始终工作、则其静音-取消静音功能有效。
如果先播放48kHz 采样率音乐后、PCM5121检测到没有 CLK 信号并进入待机模式、然后播放96kHz 采样率音乐、则 AUX 输出将产生 Po-Po 噪声。 因此 、客户希望向模式开关添加"静音-取消静音"机制 以避免输出噪声、但"静音"目前无效。
下面是原理图、您能不能提供一些意见?
谢谢你。
此致、
Ivy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、 让我 看看原理图和问题、并在本周结束前回复您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    从原理图审阅中,我有一些建议:在 LDO 引脚上放置更多电容,也从 Mode2和 MODE1的连接 中,引脚10是 VCOM,需要通过去耦电容连接到 GND (数据表: VCOM 输出(由寄存器选择可选模式;默认设置为 VREF 模式)。 当处于 VREF 模式(默认)时、该引脚连接到 GND。 在 VCOM 模式下、需要将去耦电容器连接到 GND。

    因此 ,当它们播放一个信号时,当 fs=48时,在某个时候,clk 会停止,从而使部件进入待机模式, 然后此时它们更改为  fs=96k,并且它们会听到一个弹出的声音。 您能否说明 clk 正在运行且部分器件处于待机状态? 我无法看到完整的步骤和程序。 您能 更详细地阐述一下该序列吗?

    谢谢、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    非常感谢您的建议!

    1.对于要添加的电容器数量和容量值,您能否提供一些建议?

    2.  

    =Ω PCM5121 I2S 从模式

    1. 播放48kHz 信号,I2S Fs=48kHz、PCM5121运行状态;
    2. 停止 播放 48kHz 信号、I2S 时钟停止、PCM5121待机模式;
    3. 播放96kHz 信号,I2S fs=96kHz,PCM5121从待机模式切换到运行模式,  然后 出现“噼啪 噪声”。

    谢谢!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    对于各种电容器尺寸、它们可以参考用户指南 SLAU444A、如果没有电容器的信息、请放置2.2uF 的电容器以进行去卷。

    您是否要求他们纠正 VCOM 连接 并查看它是否会产生任何影响?

    此致、

    Arash