This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:HP 驱动器上电时的阶跃噪声和 DAC 在以地为中心模式下取消静音

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1053112/tlv320aic3206-step-noise-upon-hp-driver-power-up-and-dac-unmute-in-ground-centered-mode

器件型号:TLV320AIC3206

在以地为中心模式启用 HP 驱动器时、我观察到 HP 输出中的可重复9mV 步长、在撤消 DAC 静音时、我观察到另一个~9mV 步长:

就我所能知、我将按照 SLAA463B 节4.1.1中所述的启动序列执行操作。  

我的顺序如下:  
*在为 HPL/HPR 驱动程序加电之前、AIC 第0页和第1页寄存器如下文件所示: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/aic3206-Registers-before-HP-driver-power_2D00_up.csv

*为 HPL/HPR 驱动器加电:(将第1页寄存器9写入0x30)

*等待偏移校正完成:(等待第1页寄存器2 D2变为高电平)

*取消 LDAC/RDAC 静音:(将第0页寄存器64写入0x02)

 

您能为我提供如何防止此阶跃噪声的建议吗?