在以地为中心模式启用 HP 驱动器时、我观察到 HP 输出中的可重复9mV 步长、在撤消 DAC 静音时、我观察到另一个~9mV 步长:

就我所能知、我将按照 SLAA463B 节4.1.1中所述的启动序列执行操作。
我的顺序如下:
*在为 HPL/HPR 驱动程序加电之前、AIC 第0页和第1页寄存器如下文件所示: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/aic3206-Registers-before-HP-driver-power_2D00_up.csv
*为 HPL/HPR 驱动器加电:(将第1页寄存器9写入0x30)
*等待偏移校正完成:(等待第1页寄存器2 D2变为高电平)
*取消 LDAC/RDAC 静音:(将第0页寄存器64写入0x02)
您能为我提供如何防止此阶跃噪声的建议吗?