This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:有时可以#39;t 检测微型电话

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051954/ts3a227e-sometimes-can-t-detect-micphone

器件型号:TS3A227E

您好!

我的客户遇到  TS3A227E 时、有时无法正常检测4极 TRRS (每个器件可能会发生故障、故障率~5%、插入20次可能会发生一次)、

在下面的波形中、DET_TRIG#拉低、但 MIC_PRES 仍然为高电平。

我已要求客户检查麦克风和 GND (套管/铃声2)之间的阻抗。

除了阻抗、是否可能导致此问题发生?


正常工作:

无法检测到麦克风:


谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    有时、此错误只是由于音频插孔插入的速度所致。 音频插孔本身的外观如何? 音频插孔的插入速度有多一致? 可能会随机出现慢速插件。 建议使用更深的检测触发器、以帮助缓解因插入速度太慢而导致的任何检测问题。 如果检测触发器离外缘太近(见下图)、触发器可以启动序列。  



    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我们发现这似乎是由 PIN6 MICP 引起的、当该电压较低时、某些麦克风到 GND 阻抗~1k 非常 容易重现此问题。  

    但是、如果将此电压升高到3.3V、则可以100%避免此问题。

    您能帮我检查我的客户的以下电路吗?

    我已经检查了 TI 参考原理图、似乎仅将2.2k 拉高至 MICBIAS、

    (1)如何修改以下电路以避免此问题?

    (2)它在 TS3A227E 内部如何工作、为什么它会导致 一些麦克风接地阻抗~1k 无法正常检测?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    微控制器需要偏置。 如果它没有偏置、则无法正常工作、这似乎是问题所在。 如数据表中所述、保持微细偏置、应解决该问题。  
    您可以在常见问题解答中阅读有关检测部分工作原理的更多信息  

    [常见问题解答] TI 的自主音频附件检测和配置开关 IC (TS3A225E、TS3A226AE 和 TS3A227E)如何检测音频附件类型?


    [常见问题解答]如何使用 TI 的自主音频附件检测和配置开关 IC (TS3A225E、TS3A226AE 和 TS3A227E)进行设计

    谢谢、
    Rami