您好!
我的客户遇到 TS3A227E 时、有时无法正常检测4极 TRRS (每个器件可能会发生故障、故障率~5%、插入20次可能会发生一次)、
在下面的波形中、DET_TRIG#拉低、但 MIC_PRES 仍然为高电平。
我已要求客户检查麦克风和 GND (套管/铃声2)之间的阻抗。
除了阻抗、是否可能导致此问题发生?

正常工作:

无法检测到麦克风:

谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户遇到 TS3A227E 时、有时无法正常检测4极 TRRS (每个器件可能会发生故障、故障率~5%、插入20次可能会发生一次)、
在下面的波形中、DET_TRIG#拉低、但 MIC_PRES 仍然为高电平。
我已要求客户检查麦克风和 GND (套管/铃声2)之间的阻抗。
除了阻抗、是否可能导致此问题发生?

正常工作:

无法检测到麦克风:

谢谢!
Jeff
您好 Rami、
我们发现这似乎是由 PIN6 MICP 引起的、当该电压较低时、某些麦克风到 GND 阻抗~1k 非常 容易重现此问题。
但是、如果将此电压升高到3.3V、则可以100%避免此问题。
您能帮我检查我的客户的以下电路吗?
我已经检查了 TI 参考原理图、似乎仅将2.2k 拉高至 MICBIAS、
(1)如何修改以下电路以避免此问题?
(2)它在 TS3A227E 内部如何工作、为什么它会导致 一些麦克风接地阻抗~1k 无法正常检测?

谢谢!
Jeff
嗨、Jeff、
微控制器需要偏置。 如果它没有偏置、则无法正常工作、这似乎是问题所在。 如数据表中所述、保持微细偏置、应解决该问题。
您可以在常见问题解答中阅读有关检测部分工作原理的更多信息
[常见问题解答] TI 的自主音频附件检测和配置开关 IC (TS3A225E、TS3A226AE 和 TS3A227E)如何检测音频附件类型?
[常见问题解答]如何使用 TI 的自主音频附件检测和配置开关 IC (TS3A225E、TS3A226AE 和 TS3A227E)进行设计
谢谢、
Rami